Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25890H, BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQ25890H、 BQ24259
大家好、团队、
我的客户的设计采用了 bq25890H、但由于供应严重短缺。 他们希望将 bq24295放置在 bq25890H 的 PCB 上、因为24295是 bq25890H 的引脚对引脚。
但是、有几个引脚具有不同的定义。 它们是否只能连接 Vbus 输入的引脚2、而使引脚24悬空? 其充电电流为2A。
它们是否可以使引脚 PSEL 悬空? 根据数据表、在上电或适配器插件时、bq24295检测 PSEL 电压并确定输入电流限制寄存器和 VBUS 状态寄存器。 但它们也可以通过软件更改电流限制。 因此这不会是问题。 对吧?
除了这两个问题之外、请建议我们是否错过了什么? 谢谢!