This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:将 bq24295置于 bq25890H 的 PCB 上

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25890H, BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018477/bq24295-put-bq24295-on-the-pcb-of-bq25890h

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25890HBQ24259

大家好、团队、  

我的客户的设计采用了 bq25890H、但由于供应严重短缺。 他们希望将 bq24295放置在 bq25890H 的 PCB 上、因为24295是 bq25890H 的引脚对引脚。  

但是、有几个引脚具有不同的定义。 它们是否只能连接 Vbus 输入的引脚2、而使引脚24悬空? 其充电电流为2A。

它们是否可以使引脚 PSEL 悬空? 根据数据表、在上电或适配器插件时、bq24295检测 PSEL 电压并确定输入电流限制寄存器和 VBUS 状态寄存器。 但它们也可以通过软件更改电流限制。 因此这不会是问题。 对吧?

除了这两个问题之外、请建议我们是否错过了什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    他们看到的是使用 PSEL 的哪个充电器? BQ25890H 和 BQ24295都没有 PSEL。

    考虑到 BQ25890H 具有较高的额定电流、我认为应该可以、但我将确认、我需要检查是否可以在充电器上仅连接1个 VBUS。

    升压模式功能是否在其应用中使用? 还是 HVDCP?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt、  

    感谢您的回复。  

    抱歉。 它是 bq24259。 它们需要在 bq25890H 的 PCB 中使用 bq24259。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    您可以在检测后覆盖任何检测输入电流设置、还有其他差异、如 K_ILIM 值、这些差异可能会影响限流。

    它们是否只是切割不相关的走线(D+/D-/DSEL)?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt、  

    D+/D-连接到 USB 端口。 对于 DSEL 连接、您可以查看以下原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    它们可以对  bq24259的 PSEL 的检测方法进行过写操作。 它们是否将这些 D+/-引脚连接到 bq24259?

    如果 K 比例发生变化、我将验证 ILIM 是否在同一范围内。

    此致、

    Wyatt Keller