This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:PSpice 或 Simplis 模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TIDA-050045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022346/tps23730-pspice-or-simplis-model

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TIDA-050045

您好!

PSpice 或 Simplis 模型是否可用于 TPS23730? 如果 TI 可以共享 TIDA-050045的 PSpice 或 Simplis 仿真文件、那将会很棒。

谢谢、

科恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koon、  

    我们目前没有 PoE PD 设计的 PSpice 或 SImplis 仿真。 组件、温度、输入电压、输出负载和布局之间的差异使得仿真难以开发、并且无法提供有限的见解。  

    我们提供具有测试数据的内置 EVM、以展示器件在电路板上的性能。 如果您对性能或设计有任何疑问、请告诉我。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师