请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23730 主题中讨论的其他器件: TIDA-050045
您好!
PSpice 或 Simplis 模型是否可用于 TPS23730? 如果 TI 可以共享 TIDA-050045的 PSpice 或 Simplis 仿真文件、那将会很棒。
谢谢、
科恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
PSpice 或 Simplis 模型是否可用于 TPS23730? 如果 TI 可以共享 TIDA-050045的 PSpice 或 Simplis 仿真文件、那将会很棒。
谢谢、
科恩
您好、Koon、
我们目前没有 PoE PD 设计的 PSpice 或 SImplis 仿真。 组件、温度、输入电压、输出负载和布局之间的差异使得仿真难以开发、并且无法提供有限的见解。
我们提供具有测试数据的内置 EVM、以展示器件在电路板上的性能。 如果您对性能或设计有任何疑问、请告诉我。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师