This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431-Q1:我们能否保持 EN 引脚悬空以实现逻辑低电平?

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019870/tps3431-q1-can-we-keep-en-pin-floating-to-get-logic-low

器件型号:TPS3431-Q1

您好!

在我的应用中、在某些情况 下、当我希望 EN 为逻辑低电平时、EN 引脚的驱动电路将变为悬空。

从数据表中、EN 引脚从内部上拉至 VDD。  此外、我必须最小化 EN 引脚的驱动电流。  

因此 、当 外部驱动悬空时、我不确定是否需要外部 PULI 降压 EN 引脚以实现稳定的逻辑低电平。  

如果需要外部下拉、请告诉我允许的最大电阻 、以最大程度地降低电流消耗。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是否可以在您的应用中使用下拉 NMOS FET?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    抱歉、在我的情况下、使用下拉 NMOS 不是一个选项。 您能否建议下拉电阻合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我认为在 EN 引脚上添加下拉电阻器是不可行的。  接地时从 EN 引脚流出的电流为620nA。  EN 引脚的 VIH 为0.8V。  如果我们进行一些简单的数学运算、满足 VIH 规格的电阻为0.8V/620nA = 1.29Mohms。  此外、1.29Mohms 值不是一个好的下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉让你感到困惑。 请让我重新表述我的问题:

    -考虑到内部弱上拉电阻、 当输入悬空时 EN 是否变为逻辑低电平?

    如果不是,是否需要添加下拉电阻器?  

    -建议的电阻值是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    -考虑到内部弱上拉电阻、 当输入悬空时 EN 是否变为逻辑低电平?

    否、当引脚悬空时、EN 引脚将被上拉。  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如果您有任何其他问题、只需跟进。  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。 我将关闭此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    很高兴能提供帮助。  祝你好运!