我们在 设计中使用 LM2733、输入来自电池、也处于 LM2733关断模式、因此电感器和二极管路径会有一些泄漏、因此我们在 LM2733升压稳压器之前使用负载开关。
在升压稳压器的负载侧、我们有1.54英寸 OLED、其电流消耗最大为50mA。
当我们在 OLED 打开的情况下检查电池端子的电流时、会显示350mA 的电流消耗、这太大。
我们之前使用的是 MPS 升压稳压器 MP3437、电流消耗仅为20mA、这在使用 LM2733 后增加到350mA。
如果我们在这里遗漏了任何东西、请提供建议。
请注意、网络名称 SW_BOOST_EN 和 EN_BOOST_12V 连接到 STM32 MCU。