This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:LM2733XMFX/NOPB 电流消耗问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017095/lm2733-lm2733xmfx-nopb-current-consumption-issue

器件型号:LM2733

我们在 设计中使用 LM2733、输入来自电池、也处于 LM2733关断模式、因此电感器和二极管路径会有一些泄漏、因此我们在 LM2733升压稳压器之前使用负载开关。

在升压稳压器的负载侧、我们有1.54英寸 OLED、其电流消耗最大为50mA。

当我们在 OLED 打开的情况下检查电池端子的电流时、会显示350mA 的电流消耗、这太大。

我们之前使用的是 MPS 升压稳压器 MP3437、电流消耗仅为20mA、这在使用  LM2733 后增加到350mA。

如果我们在这里遗漏了任何东西、请提供建议。

请注意、网络名称 SW_BOOST_EN 和 EN_BOOST_12V 连接到 STM32 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adil、

    当看到350mA 输入电流时、输入电压和输出电压是多少?

    如果输出电流为50mA、如何才能仅从输入端看到20mA 电流? 输入能量必须高于输出能量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    请在下面查找详细信息:

    输入电压:锂离子电池电压(3V 至4.2V)

    输出电压:12V

    我们具有的负载:LCD 在12V 电压下运行、最大电流消耗为35mA

    问题:

    当我们打开 LCD 时、输入端的功耗为350mA、最大值应为180mA、因为(12Vx35mA)/3.7V=113mA。 在效率因数之后、当我们只有 LM2733负载且仅为 LCD 供电时、它应该与电池的最大180mA 消耗类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看所附电路、并告知我们是否可以采取任何措施来改善此电流消耗因子或您在电路中发现的任何问题。 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adil、

    我不会从原理图中发出问题。  

    1.您是否在多个电路板中确认了相同的问题。 确保这不是由焊接问题引起的。

    2.当看到350mA 时、请测量 VIN 和 VOUT 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、  

    我们在多个电路板上看到了这一点。 我将很快分享波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们进行的一些调试:

    Case0:已组装 OLED、打开 U2和 U14  [电流:~450mA]

    案例1:关闭 MCU 的 OLED、 开启 U2和 U14  [电流:~450mA]

    CASE2: 已物理移除 OLED 显示屏、打开 U2和 U14 [电流:~450mA]

    案例3: 通过    移除 D6、打开 U2并通过跳线启用 U14、从 ST MCU 隔离 EN_BOOST_12V  [电流:~450mA]

    Case4:已删除 U2、 通过跳线启用 U14、已通过 VBAT 至 C61.1的跳线提供 VIN_BOOST [电流:450mA]

    VOUT 与 VBAT 相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adeel:

    如果升压输出中没有负载、则 IC 似乎已损坏。

    请检查每个引脚到 GND 引脚的阻抗。 如果禁用升压、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、  

    请参阅随附的波形。 CH#1连接到 C61处的 VIN_BOOST、而 CH#2连接到 C67处的 VCC_12V_BOOST。 从波形中、我们看不到任何开关行为。这些波形由两名独立的 EE 工程师在两个电路板上进行验证。 在此期间、VBAT 为3.92V。  

      

    启用升压时、检查每个引脚和 GND 的电阻。  

    引脚#5至 GND:0.5m Ω
    引脚4至 GND:120k Ω
    针脚3至 GND:12K 欧姆
    引脚#2-->GND 引脚
    引脚1至 GND:0.5米欧姆

    是否有方法可以验证 IC 是否未损坏? 我们已订购用于 LM2733Y 的评估套件(TI 网站上未提供 LM2733X 评估套件)以进行进一步测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adeel、

    由于这些阻抗、很难说 IC 已损坏或未损坏。 您可以使用全新的 IC 更换电路板、然后再次测量阻抗。

    由于引脚电阻器不是很小、450mA 会发生什么情况?

    您是否测量了 SW、EN 和 FB 引脚的波形?  

    此外、请查看布局图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定450mA 在哪里流动。 请参阅布局图。  

    我将在明天分享 SW、EN 和 FB 波形。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adeel、

    布局看起来正常。  

    IC 是否很热? 如果不是、哪些组件是热的。 从闭合到4V 输入、总功率损耗为1.8W。 这不是小功率损耗。

    此外、如果可能、您还可以尝试断开负载