This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:无正负输出

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020862/tps65130-no-positive-and-negative-output

器件型号:TPS65130

你(们)好

我们使用 TPS65130从5V 电源生成±15V 电压、但我们发现 TPS65130可以在无负载的情况下正确输出、但即使在10mA 负载下也无法输出。

我们如下图所示检查 SW 点的正负值:

正极:大部分时间为高电平、仅在250ns 内为低电平。

负:黄色是 SW 点电压、这里只有几个脉冲、就像进入打嗝模式一样、粉色是电感器电流、这里只有100mA、似乎不会导致 OCP。

原理图如下所示:

我们尝试在反馈网络上添加前馈电容、但它不起作用、BTW、IC 的 VREF 约为1.251、已超过最大值1.225。

我们可能需要您的洞察力来找出根本原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在这一个支持任务之前还有几个其他支持任务、因此请留出几天时间让我们进行审核和反馈。 我们将在美国星期一之前再次与您进行讨论。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。 我详细查看了原理图和您的问题描述、并以原理图的形式、设计看起来是正确的、因此我唯一能想到的是电路板组装问题。 这种行为发生在一个电路板上还是已经组装了多个电路板上、它们都以这种方式运行? 此外、您能否通过将 ENN 连接到 GND 来禁用反相转换器、并查看升压转换器是否可以在负载条件下工作? 同样、您能否通过将 ENP 连接到 GND 来禁用升压转换器、并查看反相转换器是否可以在负载条件下单独工作?

    此致、

    辽卡特