你(们)好
我们使用 TPS65130从5V 电源生成±15V 电压、但我们发现 TPS65130可以在无负载的情况下正确输出、但即使在10mA 负载下也无法输出。
我们如下图所示检查 SW 点的正负值:
正极:大部分时间为高电平、仅在250ns 内为低电平。

负:黄色是 SW 点电压、这里只有几个脉冲、就像进入打嗝模式一样、粉色是电感器电流、这里只有100mA、似乎不会导致 OCP。


原理图如下所示:
我们尝试在反馈网络上添加前馈电容、但它不起作用、BTW、IC 的 VREF 约为1.251、已超过最大值1.225。

我们可能需要您的洞察力来找出根本原因、谢谢!