Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54320 主题中讨论的其他器件: TPS54620
大家好、
我们 使用 TPS54320将12V 转换为3.3V、测量最高7.39V 的 BOOT 到 PH 电压、但 TPS54320数据表描述 BOOT 和 PH 之间的最大值为7V、这对我们的应用是否有风险?

我还对 BOOT 到 PH 值很好奇、这是否意味着充电电容器的额定电压为7V? 我还注意到、6A 器件 TPS54620具有7.7V BOOT 至 PH、为什么它优于 TPS54620? 谢谢。