This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:BOOT 至 PH 电压

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020977/tps54320-boot-to-ph-voltage

器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TPS54620

大家好、

我们 使用 TPS54320将12V 转换为3.3V、测量最高7.39V 的 BOOT 到 PH 电压、但 TPS54320数据表描述 BOOT 和 PH 之间的最大值为7V、这对我们的应用是否有风险?

我还对 BOOT 到 PH 值很好奇、这是否意味着充电电容器的额定电压为7V? 我还注意到、6A 器件 TPS54620具有7.7V BOOT 至 PH、为什么它优于 TPS54620? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    BOOT 和 Ph 之间的7V 电压是内部最大高侧 MOSFET 驱动器电压、而不是自举电容额定值。您测得的7.39V 可能包括一些由于测量而产生的噪声。 只要 PH 电压符合规格、应用就没有风险。 随附的是适用于  您的参考的开关节点测量方法。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy。