请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61087 这是升压设计的条件、我们正尝试通过 Webench 获得更好的补偿值。
在运行具有以下条件的 Webench 后、建议值为 Rcomp=105K、Ccomp=820pF。 但是、当使用 d/s 上的方程进行计算时、结果为 Rcom=270k、Ccom=206pF
我有点困惑、哪一个计算结果是正确的?

VIN=5V
Vs=17.5V
L=6.8 μ H
COUT=40uF