This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:补偿设计

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021739/tps61087-compensation-design

器件型号:TPS61087

这是升压设计的条件、我们正尝试通过 Webench 获得更好的补偿值。

在运行具有以下条件的 Webench 后、建议值为 Rcomp=105K、Ccomp=820pF。 但是、当使用 d/s 上的方程进行计算时、结果为  Rcom=270k、Ccom=206pF

我有点困惑、哪一个计算结果是正确的?  

VIN=5V

Vs=17.5V

L=6.8 μ H

COUT=40uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我注意到、您的 webench 报告中的 Cout 为20uF。 这可能是它们不同的原因。 建议使用数据表进行计算。