Other Parts Discussed in Thread: TPS62810-Q1, TPS62816-Q1, TPS54618
主题中讨论的其他器件:TPS62810-Q1、 TPS62816-Q1、
您好、先生、
我们遵循了 WEBENCH 电源设计 器中 TPS54618CQRTERQ1的参考原理图(请参阅下图)、但 Vout 在上电期间测量时看起来像是异常上升(请参阅下面的波形)。 您是否认为 这种现象 会带来任何潜在风险? 如果是、如何修改电路?
:
输入:5V
输出:1V@2.8A
温度:85度
开关频率:1.974MHz

:
输入电压

VOUT: 它有一个下降和两个上升阶段。