This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS6300不断烧坏

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021066/tps63000-tps6300-keeps-getting-burned

器件型号:TPS63000

大家好、我有一个设计、其中两个 TPS63000 由实验室电源提供、电压为5V、电池电压为2、4V。 其中一个设置为提供5V 电压、另一个设置为提供3.3V 电压。

在测试我的 PCB 时、其中3块 PCB 的 TPS63000已烧坏、通过查看数据表、可以看到这些组件受到短路电流的保护。 在输入端、我看不到任何过压的可能性。 然而、在输出端、有几个可能导致干扰的原因、例如、我有用于微控制器编程器的连接器等  

使用万用表、我检测到输入引脚不是输出引脚处存在短路。 如果您能分享一些有助于我调试设计的见解、我将不胜感激。 例如、输出端可能会损坏这些组件的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali  、

         使用5V 实验室电源供电时是否会烧坏?   

        我认为、在开关期间、Vin 引脚的电压可能超出了 ABS 值。 引脚 Vin 的电压不仅是输入电压、还包括一些纹波和尖峰。 实验室电源和 PCB 之间的电缆越长、纹波就越大。

        如果我是对的、请尽可能缩短电缆长度、双绞线电缆非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它由实验室5V 电源供电。 电缆连接良好。 我使用示波器测量了输入端的尖峰、我记录的最大值为5.6V

    我有几个具有这些稳压器的电路板。 在输入侧、只有3个稳压器被烧坏。 我有兴趣了解由于输出引脚上的任何抖动而损坏这些组件的可能性。 因为我有2个微控制器编程器、它们将这些稳压器的输出用作它们的基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

      您是指输出引脚的尖峰还是纹波?  这是可以的, 不 会导致芯片损坏。

      捕获 BTW、5.6V 示波器?