大家好、我有一个设计、其中两个 TPS63000 由实验室电源提供、电压为5V、电池电压为2、4V。 其中一个设置为提供5V 电压、另一个设置为提供3.3V 电压。
在测试我的 PCB 时、其中3块 PCB 的 TPS63000已烧坏、通过查看数据表、可以看到这些组件受到短路电流的保护。 在输入端、我看不到任何过压的可能性。 然而、在输出端、有几个可能导致干扰的原因、例如、我有用于微控制器编程器的连接器等
使用万用表、我检测到输入引脚不是输出引脚处存在短路。 如果您能分享一些有助于我调试设计的见解、我将不胜感激。 例如、输出端可能会损坏这些组件的情况。