This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:Vcap 未开启。 Vs 仅达到4V。

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74800EVM-CS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020724/lm7480-q1-vcap-not-turning-on-vs-only-gets-to-4v

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800EVM-CS

VS 通过10K 电阻器(4V@13V 输入)过低。 在输入电压达到15.5V 之前、VCAP 不会开启。

请参阅数据表第1页-具有负载突降保护功能的理想二极管。

此时 VS =~ 5V。
我用3K 降低了10K (R40)、将 R22更改为1K、VS 时的电压较低、VCAP 直到15.5V 才会导通。

ticsc.service-now.com/sys_attachment.do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我知道您正在测试如下所示的共源极拓扑电路、

    从输入到 VS 引脚只有 R1、D1和 CVS。 根据 RC 时间常数、VS 处的电压在稳定状态下应达到 Vin 值(只要 Vin < D1齐纳钳位电压)。

    您是在 EVM (LM74800EVM-CS)还是其他电路板上进行测试? 您能否分享所测试电路的确切原理图(包括电路连接和元件值)? 根据您的原理图、我有兴趣在启动和稳态条件下查看几个信号(如 Vin、VS、A C、HGATE 和 DGATE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    15.5V 输入 H_Gate

    12.8V 输入 H_Gate

    15.5V 输入 D_Gate

    12.8V 输入  D_GATE

    15.5V 输入 VS_Gate

    12.8V 输入 VS_Gate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢大家分享原理图。 请查看我在下面对原理图的评论、

    1. 由 HGATE 驱动的 FET 的额定电压必须为200V、才能承受未抑制的负载突降。
    2. 将一个二极管从公共源极点(A/OUT 引脚)连接到 VS (如数据表原理图中所示的 D2)。
    3. 在引脚与 GND 之间连接一个1uF 电容器

    如需更多地了解电路组件选择、请参阅数据表的"10.3 200V 未抑制负载突降保护应用"部分。  

    请为 您共享的波形中的所有信号命名。 此外,您是否有 Vin 和 VS 的波形捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D2和 CA 如图10-25所示、但 数据表中没有说明对它们的任何需求。  

    我在每块电路板上都有两个相同的电路。 每个 HGate 都快速启动、另一个 DGate 不会跳升至22V、但在输入电压为12V 时仍保持在15V、直到我在输出端放置一个5A 负载。 然后、DGate 电压从15V 跃升至22V。 当 DGate 跳至22V 时、VS 将从11V 降至10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照前面所述测量电压跳变之前的说明添加了二极管和电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅以下 e2e 常见问题解答、了解为何 DGATE 电压在轻负载时较低、并随负载增加而增加。  

    理想二极管控制器或 ORing 控制器的栅极电压低于预期值

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/994546/faq-lm74700-q1-ideal-diode-controller-or-oring-controller-gate-voltage-is-lower-than-expected