主题中讨论的其他器件:LM74800EVM-CS
VS 通过10K 电阻器(4V@13V 输入)过低。 在输入电压达到15.5V 之前、VCAP 不会开启。
请参阅数据表第1页-具有负载突降保护功能的理想二极管。
此时 VS =~ 5V。
我用3K 降低了10K (R40)、将 R22更改为1K、VS 时的电压较低、VCAP 直到15.5V 才会导通。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VS 通过10K 电阻器(4V@13V 输入)过低。 在输入电压达到15.5V 之前、VCAP 不会开启。
请参阅数据表第1页-具有负载突降保护功能的理想二极管。
此时 VS =~ 5V。
我用3K 降低了10K (R40)、将 R22更改为1K、VS 时的电压较低、VCAP 直到15.5V 才会导通。
您好、Tom、
我知道您正在测试如下所示的共源极拓扑电路、
从输入到 VS 引脚只有 R1、D1和 CVS。 根据 RC 时间常数、VS 处的电压在稳定状态下应达到 Vin 值(只要 Vin < D1齐纳钳位电压)。
您是在 EVM (LM74800EVM-CS)还是其他电路板上进行测试? 您能否分享所测试电路的确切原理图(包括电路连接和元件值)? 根据您的原理图、我有兴趣在启动和稳态条件下查看几个信号(如 Vin、VS、A C、HGATE 和 DGATE)。
您好、Tom、
感谢大家分享原理图。 请查看我在下面对原理图的评论、
如需更多地了解电路组件选择、请参阅数据表的"10.3 200V 未抑制负载突降保护应用"部分。
请为 您共享的波形中的所有信号命名。 此外,您是否有 Vin 和 VS 的波形捕获?
D2和 CA 如图10-25所示、但 数据表中没有说明对它们的任何需求。
我在每块电路板上都有两个相同的电路。 每个 HGate 都快速启动、另一个 DGate 不会跳升至22V、但在输入电压为12V 时仍保持在15V、直到我在输出端放置一个5A 负载。 然后、DGate 电压从15V 跃升至22V。 当 DGate 跳至22V 时、VS 将从11V 降至10V。
您好、Tom、
请参阅以下 e2e 常见问题解答、了解为何 DGATE 电压在轻负载时较低、并随负载增加而增加。
理想二极管控制器或 ORing 控制器的栅极电压低于预期值