Other Parts Discussed in Thread: LM5166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5166 您好!
你好。
我们的客户对 LM5166X 有以下查询:
"我使用 LM5166并借助反馈电阻器(210k 和124k)完成了3.3V 设计。
现在、我有5块板、其中 LM5166X (5V 固定电压)已组装、而不是 LM5166。
我想、我可以通过删除来使用具有5V 版本(LM5166X)的3.3V 稳压器
124k (Rfb2)并重新计算 Rfb1。 但是、只有知道内部值、我才能做到这一点
Rfb1和 Rfb2的说明-数据表中未提供该值
是否可以获得该内部电阻器的值?"
希望您能帮助我们提供这些信息。 谢谢你。
此致、
Cedrick