This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:LM5166X RFB1和 RFB2值?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021385/lm5166-lm5166x-rfb1-and-rfb2-values

器件型号:LM5166

您好!

你好。

我们的客户对 LM5166X 有以下查询:

"我使用 LM5166并借助反馈电阻器(210k 和124k)完成了3.3V 设计。
现在、我有5块板、其中 LM5166X (5V 固定电压)已组装、而不是 LM5166。
我想、我可以通过删除来使用具有5V 版本(LM5166X)的3.3V 稳压器
124k (Rfb2)并重新计算 Rfb1。 但是、只有知道内部值、我才能做到这一点
Rfb1和 Rfb2的说明-数据表中未提供该值
是否可以获得该内部电阻器的值?"

希望您能帮助我们提供这些信息。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、您只能使用外部分压器从5V 固定电压中上升。

    因此、在固定5V 输出电压下、您将无法下降至3.3V。

    谢谢