This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:通过 USB 端口为2节镍氢电池充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020401/bq2000-recharge-of-2-nimh-cells-via-usb-port

器件型号:BQ2000

您好!

我必须为两节串联的镍氢电池设计一个充电器。 通过 USB 端口进行充电。
问题仅如下:

1) 1) BQ2000驱动器是否能够检测不可充电的碱性电池、然后自动暂停充电? 目前、数据表中唯一声明该声明的器件是 Maxim DS2712。

2) 2)是否有用于为集成 USB BC1.2标准的镍氢电池充电的驱动器? 我提出的原因是、如果连接到 PC、我必须设计的器件会将充电电流限制为500mA、如果连接到充电器、则会将电流限制为1A。

我希望我已经详尽无遗。

此致、
D. Facchini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我很困惑,为什么要将不可充电的电池放入电池充电器中?

    请参阅随附的镍氢电池充电应用手册。 您能否提供有关所需功能的更多详细信息、以便我可以尝试查找可与以下方案搭配使用的充电器?

    https://www.ti.com/lit/an/slua843/slua843.pdf

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须设计的设备将具有一个可同时输入碱性 AA 电池和可充电镍氢电池的电池盒。
    本设备将有一个 USB Type C 端口、用于与 PC 建立数据连接、如果用户使用的是碱性电池、我希望避免损坏。

    这种自动识别功能对于此应用至关重要、有驱动器集成了它吗?

    此致、

    D. Facchini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ2000无法检测电池是否可充电。 因此、您需要设计一个仅可充电电池连接到电池充电器而不能充电电池的系统。 或者、您必须创建一些电路、逻辑或用户输入、以便仅将充电器连接到可充电电池。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。