您好!
我必须为两节串联的镍氢电池设计一个充电器。 通过 USB 端口进行充电。
问题仅如下:
1) 1) BQ2000驱动器是否能够检测不可充电的碱性电池、然后自动暂停充电? 目前、数据表中唯一声明该声明的器件是 Maxim DS2712。
2) 2)是否有用于为集成 USB BC1.2标准的镍氢电池充电的驱动器? 我提出的原因是、如果连接到 PC、我必须设计的器件会将充电电流限制为500mA、如果连接到充电器、则会将电流限制为1A。
我希望我已经详尽无遗。
此致、
D. Facchini