This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:深度调光功能。

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016662/lm3409-deep-dimming-function

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92515

大家好、

我的客户希望制作一个需要0.01%深度调光的可调光照明。 他们想知道 PWM 频率应该是400kHz 吗?

该规格显示"10、000:1 PWM 调光范围•250:1模拟调光范围"、这意味着调光范围将为250x10000? 例如、输出电流为2.5A、最小电流为1uA?

它们将使用两个通道 LED 来实现可调白函数。 你有解决方案吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并联 FET PWM 调光可以实现非常高的调光比。  这是在120-200Hz 的低 PWM 频率下完成的。  调光的精度取决于设计、开关频率、电流纹波等  模拟调光可与分流 FET PWM 调光相结合、以实现更大的调光比。  您能否获得上述调光范围、这可能在很大程度上取决于 LM3409的设计。  400KHz 的 PWM 频率对于深度调光效果不好。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    您是否有关于 Iadj 和 Rsns 关系曲线的文档? 我们的 LED 在 Rsns 0.5欧姆时闪烁、但在0.8欧姆时正常、当我们调暗至20uA 输出时、两个测试、Iadj 引脚电压都由我们的外部电平固定。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有关系曲线、因为它取决于设计。  LM3409具有最短导通时间、并且电流在较低的 DIM 电平下会变得不连续、因此调光曲线取决于 Vin、Vled、关断时间、电感器值和部件间差异等

    闪烁是由其他因素引起的。  如果 Viadj 被拉至零伏或低电压、则不应闪烁。  由于器件差异、您将无法使用 Viadj 进行精确调光。

    TPS92515具有调光曲线、运行方式与 LM3409类似、请注意这些曲线适用于一种设计和运行条件。

    此致、