Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92515
主题中讨论的其他器件: TPS92515
大家好、
我的客户希望制作一个需要0.01%深度调光的可调光照明。 他们想知道 PWM 频率应该是400kHz 吗?
该规格显示"10、000:1 PWM 调光范围•250:1模拟调光范围"、这意味着调光范围将为250x10000? 例如、输出电流为2.5A、最小电流为1uA?
它们将使用两个通道 LED 来实现可调白函数。 你有解决方案吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92515
大家好、
我的客户希望制作一个需要0.01%深度调光的可调光照明。 他们想知道 PWM 频率应该是400kHz 吗?
该规格显示"10、000:1 PWM 调光范围•250:1模拟调光范围"、这意味着调光范围将为250x10000? 例如、输出电流为2.5A、最小电流为1uA?
它们将使用两个通道 LED 来实现可调白函数。 你有解决方案吗?
谢谢!
您好!
没有关系曲线、因为它取决于设计。 LM3409具有最短导通时间、并且电流在较低的 DIM 电平下会变得不连续、因此调光曲线取决于 Vin、Vled、关断时间、电感器值和部件间差异等
闪烁是由其他因素引起的。 如果 Viadj 被拉至零伏或低电压、则不应闪烁。 由于器件差异、您将无法使用 Viadj 进行精确调光。
TPS92515具有调光曲线、运行方式与 LM3409类似、请注意这些曲线适用于一种设计和运行条件。
此致、