This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:直流/直流转换器的输出电压

Guru**** 2523740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016707/lmz31707-output-voltage-of-dc-dcconverter

器件型号:LMZ31707

您好!  

我正在仿真 LMZ31707降压转换器。 我应该在输出端获得3.3V 电压、但它显示的是23mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处显示的电压是初始直流偏置点计算的电压(请参阅下图)、由于该模型是开关瞬态模型、因此不能准确表示。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当我运行 PSpice 原理图时、我将获得偏置电压作为输出。 我如何才能获得 stead-state 值。 此外、我无法禁用偏置电压显示、因为它显示为不可选。

    谢谢、此致

    Sumama Hashir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumama、

    首先、我对该部件并不是很熟悉。

    根据下面的描述、我的理解是 ISHARE 悬空。 那么、您是否可以先尝试浮点 ISHARE?

    '未使用时、将该引脚视为不连接(DNC)引脚、并使其与所有其他信号或接地隔离。'

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我断开了 ISHARE 引脚并使其悬空。 但我将获得相同的输出。  

    这是我获得的输出。

     此致、

    Sumama Hashir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumama、

    我们将对此进行研究、并将在星期二(7月13日)之前返回给您。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumama、

    从屏幕截图中可以看到、您的仿真时间仅为10ns。

    器件可能尚未启用、更不用说允许启动了。

    请使用大约比软启动时间大1.5-2倍的仿真时间。

    如果您仍然无法看到器件中的切换、请打包文件并与我们共享。

    封装步骤如下所述:  

    转至 File→Archive Project

    选中以下复选框:

    库文件

    包括 testBench

    引用的工程

    创建单个存档文件(单击确定)

     

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumama、

    您是否有机会查看将仿真时间增加到大约比软启动时间大1.5-2倍?

    谢谢、此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumama、

    由于我有一段时间没有听到您的声音、我假设问题已解决、并将关闭此帖子。

    我有任何其他问题或疑问、请打开新帖子。

    谢谢、此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    我按照您的步骤操作、成功地进行了仿真。

    感谢您的指导。

    此致、

    Sumama Hashir