This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:启用时无输出电压

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020273/lm34936-no-output-voltage-when-enabled

器件型号:LM34936

您好!  

我正在尝试制造24V 降压/升压电源、但无法找到它无法正常工作的原因。

我已经发现:

  1. Q4和 Q7放置在错误的方向。
  2. R40的值错误。  

已更换2个 NMOS 并正确焊接。 电阻器 R40被24kR 取代。  

测试期间 VBAT 为29V。 EN/UVLO 引脚上的电压大约为5V、应足以激活 LM34936。 MOSFET 的栅极上没有发生开关。

 

有人是否知道为什么它不起作用?

此致、

Radomir  

镀铬
镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radomir、

    由于晶体管连接错误、您是否可能有第二块电路板可用于通过校正的晶体管连接进行检查? 只是为了确保 IC 不会因连接错误而损坏。

    启用器件后、请检查 VCC 电压。 它应该在7.5V 范围内。

    在原理图上、除了升压 MOSFET 和 RT 电阻器之外、我看不到任何明显可疑的东西。

    启用器件时、请检查引脚上的不同信号。 尤其是相对于 CSG 的 FB、COMP、VCC、CS。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    是的、我仍然有一个未使用的板。 我将应用补丁、并告诉您它是如何运行的。  

    此致、

    Radomir  

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    使用错误连接的 MOSFET 启动 PCB 后、LM34936出现故障。 感谢你的帮助

    此致、

    Radomir   

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radomir、

    好的、您已经能够解决这个问题。

    周末愉快!
    Brigitte