This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:在9A 时提供-5.5V 的反相降压/升压转换器

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020992/lmz23610-as-inverting-buck-boost-converter-for--5-5v-at-9a

器件型号:LMZ23610

您好!尊敬的:

      我能否将  LMZ23610用作输入范围为9-36V 的 IBB、在9A 时的输出将为-5.5V?

如果可能、您可以提供任何参考应用手册?

我已经尝试使用 Webench、但它说不可能使用它。

谢谢你  

此致:

Mohsin