主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 BQ34Z100-G1
您好!
我们对该电池使用 BQ34Z100EVM/BQ34Z100-G1:2节锂离子电池3400mAh/7.4V (类型标签中的值)/Panasonic NCR18650B/充电电流1700mA /充电电压8200mV /ChemID 0100 -现在我想运行一个学习周期来创建"黄金映像"-- 首次放电、放松时间、首次充电和放松时间后、不会发生第一次 Qmax 更新、更新状态保持为0x04、并且不会在数据存储器的电量监测部分更改为0x05。 ITStatus 标志将被正确设置。 充电后的静置时间后、将设置 QEN、OCVTAKEN 和 FC 标志。 RUP_DIS 和 VOK 标志被清除。 测量值和 bqstudio 中显示的完整充电容量为2650mAh (截止电压为6V -完整充电电压为82V)
为什么不进行 Qmax 更新?
对于此电池、与默认配置相比、我必须更改哪种配置?
我已阅读、如果发生以下情况、则 Qmax 不会更新:
•温度—如果温度超出10°C 至40°C 的范围
•Delta Capacity (Delta 容量)-如果合适的电池休息时间之间的容量变化小于90%
初始 Qmax 更新期间 OCV 表的满量程范围、现场更新期间为37%(第2步
和后续更新)。
•电压—如果 CellVoltages 位于平坦电压区域内。 每个平面区域都不同
化学 ID。 GaugingStatus[OCVFR]标志指示电池电压是否位于该平坦区域内。
•偏移误差—如果在从之前的 OCV 读数传递的时间内累积的偏移误差超过
设计容量的1%、更新不符合要求。 偏移误差电流计算为 CC
•死区/感应电阻值
我如何检查这些事件中是否发生了?
数据存储器电量监测部分中的电池终止电压、这是单节电池还是电池组的电压? 此时、一节电池的值为3000mV。 对于2节电池组、我是否必须将此值更改为6000mV?
此致、
Markus