This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100-G1

Guru**** 2541130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019902/bq34z100evm-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1

您好!

我们对该电池使用 BQ34Z100EVM/BQ34Z100-G1:2节锂离子电池3400mAh/7.4V (类型标签中的值)/Panasonic NCR18650B/充电电流1700mA /充电电压8200mV /ChemID 0100 -现在我想运行一个学习周期来创建"黄金映像"-- 首次放电、放松时间、首次充电和放松时间后、不会发生第一次 Qmax 更新、更新状态保持为0x04、并且不会在数据存储器的电量监测部分更改为0x05。 ITStatus 标志将被正确设置。 充电后的静置时间后、将设置 QEN、OCVTAKEN 和 FC 标志。 RUP_DIS 和 VOK 标志被清除。 测量值和 bqstudio 中显示的完整充电容量为2650mAh (截止电压为6V -完整充电电压为82V)

为什么不进行 Qmax 更新?

对于此电池、与默认配置相比、我必须更改哪种配置?

我已阅读、如果发生以下情况、则 Qmax 不会更新:

•温度—如果温度超出10°C 至40°C 的范围
•Delta Capacity (Delta 容量)-如果合适的电池休息时间之间的容量变化小于90%
初始 Qmax 更新期间 OCV 表的满量程范围、现场更新期间为37%(第2步
和后续更新)。
•电压—如果 CellVoltages 位于平坦电压区域内。 每个平面区域都不同
化学 ID。 GaugingStatus[OCVFR]标志指示电池电压是否位于该平坦区域内。
•偏移误差—如果在从之前的 OCV 读数传递的时间内累积的偏移误差超过
设计容量的1%、更新不符合要求。 偏移误差电流计算为 CC
•死区/感应电阻值

我如何检查这些事件中是否发生了?

数据存储器电量监测部分中的电池终止电压、这是单节电池还是电池组的电压? 此时、一节电池的值为3000mV。 对于2节电池组、我是否必须将此值更改为6000mV?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    对于第一个 Qmax、要查找的参数是 DOD。 第一次更新需要对 DOD 进行90%的更改。 DoD 的范围为0-16384。 因此、充电后的 DOD 应接近于0、放电后的 DOD 应尽可能接近16k。 两者之间的差值需要大于16384*0.9。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢、现在我更仔细地考虑了 DOD 增量。 也许、到目前为止、我已经在电池电压小于终止电压之前缩短了放电周期。 现在更新状态已更改为0x05、第二次放电后更改为0x06。  

    此致

    Markus