This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:有关 MOSFET 驱动能力的问题

Guru**** 2537950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016249/lm25149-q1-question-about-mosfet-drive-capability

器件型号:LM25149-Q1

大家好、团队、

我从客户那里得到了一些有关 LM25149-Q1的问题。

问:客户希望使用 MOSFET (Qg=46nC)并希望输出 Iout=23.5A。 在这种情况下、需要多少自举电容?

问:自举电容器在 HS-FET 导通期间消耗的电荷。 自举电容器能否在最短关断时间内完全重新充电?

问:当 VIN=4V 时、栅极电压会变为多少?

问:当客户使用 Qg=46nC MOSFET 时、"开启"和"关闭"的时间是多少?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息、客户用例如下所示。

    ・Vin = 4V~36V (负载突降)

    Δ V Vout=3.3V・

    ・Iout=23.5A

    ・FSW=500kHz

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    0.1uF 引导电容器正常。 在关断期间充电无问题。 在低输入电压下、使用一个低压降肖特基自举二极管来最大限度地增加栅极驱动轨(当输入电压= 4V 时、该电压将为~3.6V)。 FET 应具有较低的米勒平坦区、以便能够在如此低的输入电压下充分切换。

    注意您可以使用 LM25149-Q1快速入门计算器来查看功率损耗和效率性能。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我收到了客户的其他问题。

    问:输出高电平期间 HO 引脚的输出电压是多少?

    数据表显示、当 ICBOOT=20mA 时、VCC 至 CBOOT 电压将为0.8V、但客户无法理解 HO 引脚变为的输出电压。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    引导二极管压降应随着引导充电电流减小而减小、这意味着引导电容器电压增大。 此外、当 SW 在死区时间内变为低电平时、它可能会略微峰值充电。 最终、自举电源轨的电压范围为4.5V 至5V。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    很抱歉再次询问上一个问题。

    问:当客户使用 Qg=46nC MOSFET 时、"开启"和"关闭"的时间是多少?

    在如此低的输入电压下、是否很难估算导通和关断时间的粗略值? 客户希望获得该值(大致估计是可以的)

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。

    客户计划使用的 MOSFET 的 P.N 为 SQJ858AEP。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    该 MOSFET 在 Vgs = 5V 时的 Qg 为20nC。对于开关时间而言、更重要的是6nC 的 Qgd。

    更具体地说、在开关电压转换期间、FET 的栅极电压被钳位在米勒平坦区(对于该 FET 为~3V)、因此存在~2V 的过驱。 这适用于有效串联栅极电阻、其中 Igate = CgD*dv/dt =(5V - 3V)/3.5Ohms =~0.6A (栅极驱动器允许0.5欧姆、包括该 FET 的内部 Rgate = 3欧姆)。

    0.6A 至6nC 的 dv/dt 为0.1V/ns、因此12V 输入的典型电压上升时间约为120ns。考虑到高 Rgate (应为~1 Ω)且该 Rdson 电平的 Qgd 较高、因此这是一个非常慢的 FET。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    让我确认我的理解。

    >对于开关时间更重要的是6nC 的 Qgd。

    问:6nC 是否意味着以下内容?

    >Igate = CGD * dv/dt =(5V - 3V)/3.5欧姆=~0.6A

    > (允许栅极驱动器的电阻为0.5欧姆、并包括该 FET 的内部 Rgate = 3欧姆)。

    问:5V 是否意味着以下?

    问: "此 FET 的栅极= 3欧姆"是否意味着以下?

    问:"栅极驱动器的0.5欧姆"是否意味着以下? 在我的计算中、它是否应为0.08V/100mA=0.8欧姆?

    问:3.5Ω 导通时间计算、我的理解是 Q=IT、t=Q/I=6nC/{(5V-3V)/μ s}= 10.5ns。 我认为120ns 太慢了。 我的计算是否正确?

    0.6A 至6nC 的电流会产生0.1V/ns 的 dv/dt、因此12V 输入的典型电压上升时间约为120ns。

    问: 如果您能解释为什么需要12V 转换、那将会有所帮助

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    当我在最后一步中发生错误时、计算结果看起来正确。 这些是电压转换时间的计算。 还有一个与 FET 的跨导相关的电流压摆率(电流转换时间通常小于电压转换时间)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    没问题。 客户表示感谢您介绍了详细计算流程。 然后、它们最终得到正确的值。

    那么、让我结束这个问题。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错-谢谢!