大家好、团队、
我从客户那里得到了一些有关 LM25149-Q1的问题。
问:客户希望使用 MOSFET (Qg=46nC)并希望输出 Iout=23.5A。 在这种情况下、需要多少自举电容?
问:自举电容器在 HS-FET 导通期间消耗的电荷。 自举电容器能否在最短关断时间内完全重新充电?
问:当 VIN=4V 时、栅极电压会变为多少?
问:当客户使用 Qg=46nC MOSFET 时、"开启"和"关闭"的时间是多少?
谢谢、
Yuta Kurimoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我从客户那里得到了一些有关 LM25149-Q1的问题。
问:客户希望使用 MOSFET (Qg=46nC)并希望输出 Iout=23.5A。 在这种情况下、需要多少自举电容?
问:自举电容器在 HS-FET 导通期间消耗的电荷。 自举电容器能否在最短关断时间内完全重新充电?
问:当 VIN=4V 时、栅极电压会变为多少?
问:当客户使用 Qg=46nC MOSFET 时、"开启"和"关闭"的时间是多少?
谢谢、
Yuta Kurimoto
库里莫托-圣
该 MOSFET 在 Vgs = 5V 时的 Qg 为20nC。对于开关时间而言、更重要的是6nC 的 Qgd。
更具体地说、在开关电压转换期间、FET 的栅极电压被钳位在米勒平坦区(对于该 FET 为~3V)、因此存在~2V 的过驱。 这适用于有效串联栅极电阻、其中 Igate = CgD*dv/dt =(5V - 3V)/3.5Ohms =~0.6A (栅极驱动器允许0.5欧姆、包括该 FET 的内部 Rgate = 3欧姆)。
0.6A 至6nC 的 dv/dt 为0.1V/ns、因此12V 输入的典型电压上升时间约为120ns。考虑到高 Rgate (应为~1 Ω)且该 Rdson 电平的 Qgd 较高、因此这是一个非常慢的 FET。
此致、
Tim
Tim、您好!
让我确认我的理解。
>对于开关时间更重要的是6nC 的 Qgd。
问:6nC 是否意味着以下内容?
>Igate = CGD * dv/dt =(5V - 3V)/3.5欧姆=~0.6A
> (允许栅极驱动器的电阻为0.5欧姆、并包括该 FET 的内部 Rgate = 3欧姆)。
问:5V 是否意味着以下?
问: "此 FET 的栅极= 3欧姆"是否意味着以下?
问:"栅极驱动器的0.5欧姆"是否意味着以下? 在我的计算中、它是否应为0.08V/100mA=0.8欧姆?
问:3.5Ω 导通时间计算、我的理解是 Q=IT、t=Q/I=6nC/{(5V-3V)/μ s}= 10.5ns。 我认为120ns 太慢了。 我的计算是否正确?
0.6A 至6nC 的电流会产生0.1V/ns 的 dv/dt、因此12V 输入的典型电压上升时间约为120ns。
问: 如果您能解释为什么需要12V 转换、那将会有所帮助
谢谢、
Yuta Kurimoto