This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:有关功率精度的查询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018738/bq40z50-query-about-power-accuracy

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMGPCRB

您好:
     我将 TI 的 BQ40Z50芯片用于笔记本电脑。 我已按照官方网站上的步骤执行室温和低温记录数据、我还执行了电量监测计黄金学习、学习成功、更新状态= 0x0E。 但是、在实际使用中、客户报告我的功率精度不能满足要求、例如充电开始时 RSOC 从0%跃升至3%、充电过程中一次从46%降至45%。
我看到 TI 的说明说用户可以将电池发送到 TI 的定制 ID,需要先联系 TI 的 FAE。 如何联系以获取帮助? 我的客户需要在0°C、室温25°C 和高温45°C 的三个温度下工作、并且电源跳转不能超过2%,、充电过程中不允许电池掉电。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    除非 GPCCHEM 工具报告偏差超过3%左右、否则这可能不会成为电池特征评定的问题。 要在更极端的温度范围内获得更高的器件精度、请使用我们的 GPCRB 工具。 这应该可以缓解您看到的一些跳跃和下降。 您可能还需要了解器件的平滑功能、以防止这些跳转和跌落。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾使用 GPCPB 工具对其进行测试。

    1但当我在放电时的学习过程中使用0.2C、而客户使用0.5C -0.2C 时、这是否会导致3%的跳转/

    2我启用 Smooth=1、但 DSC_0_Smooth_OK=0。 我应该更改  DSC_0_Smooth_OK=1吗?

    3 当 DSG_ 0_ Smooth_、OK = 1时、寄存器"术语平滑启动电芯 V delt"和"erm 平滑最终电芯 V delta"的设置是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    1.您是指充电时的3%跳变吗? 如果是这样、那么这当然是可能的。

    2. DSG_0_Smooth_OK 的设置将取决于您的应用。 如果您担心在放电过程中发生跳转、最好进行设置。

    3.启用放电平滑处理时,需要设置这两个寄存器。 这些参数的值同样取决于您的应用。