This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504

Guru**** 2502975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020415/bq25504-bq25504

器件型号:BQ25504

我从电源管理器件获取的输出不是预期的输出。 我设置了德州仪器在 TINA 应用上的 BQ25504仿真。 输出始终小于输入电压。 我将直流电源的输入设置为1V、在输出部分将获得953mV。 我尝试过不同的电压电平、在输出部分获得相同的较低电压结果。

它实际上如何像收集装置一样工作以获得更高的电压输出。 我们将感谢您的善意回应。

此致

Alfred Amiolemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    TI 不再支持此模型。  也就是说、我看不到您的原理图有任何明显的错误。  LBST 是否有开关连接?  如果您对 VSTOR 电容器进行预充电、充电器是否按预期工作?

    至于 IC 的工作原理、如果 VSTOR < 1.9V、则低效率电荷泵会为 VSTOR 电容器充电、VSTOR 电容器是在冷启动模式下连接到 BAT 引脚电容器的二极管。  VSTOR >1.9V 后、主升压转换器打开并完成充电、最高可达到电阻器设置的 VBAT_OV 阈值。  当 VSTOR >VBAT_UV 阈值时、内部 PFET 会开启、从而使二极管从 VSTOR 短路到 VBAT。

    此致、

    Jeff