请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 我从电源管理器件获取的输出不是预期的输出。 我设置了德州仪器在 TINA 应用上的 BQ25504仿真。 输出始终小于输入电压。 我将直流电源的输入设置为1V、在输出部分将获得953mV。 我尝试过不同的电压电平、在输出部分获得相同的较低电压结果。

它实际上如何像收集装置一样工作以获得更高的电压输出。 我们将感谢您的善意回应。
此致
Alfred Amiolemen