This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:四相设计的同步频率值选择

Guru**** 2928850 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020227/lm5119-sync-frequency-value-selection-for-4-phase-design

器件型号:LM5119

大家好、

使用2个 LM5119进行四相设计的客户。

我们希望检查同步问题。

LM5119 RT 为26.4K 欧姆->工作频率将为190KHz。

如果我们使用200kHz 同步频率、工作频率将变为100kHz。

因此、我们将同步频率更改为400kHz、工作频率将为200kHz。

正确吗? 是否有任何相关的参考文档?

 

同步和 PWM 波形如下所示:

通道1 - SYNC 信号

CH2-LM5119低侧 PWM1

CH2-LM5119低侧 PWM2

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗、您能否展示 RT 引脚是如何连接的? 我想知道您是否有两个并联的 RT 引脚、从而降低频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经过进一步研究(这个器件对我来说仍然是新的)、我认为开关频率是同步频率的1/2应该是正常的。 LM5119具有一个以2x Fsw 运行的内部振荡器。 RT 引脚上的同步使用 PLL 将同步信号与内部振荡器同步。 例如、同步至500kHz 开关频率需要1000kHz 的同步频率