Other Parts Discussed in Thread: LM5119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5119 大家好、
使用2个 LM5119进行四相设计的客户。
我们希望检查同步问题。
LM5119 RT 为26.4K 欧姆->工作频率将为190KHz。
如果我们使用200kHz 同步频率、工作频率将变为100kHz。
因此、我们将同步频率更改为400kHz、工作频率将为200kHz。
正确吗? 是否有任何相关的参考文档?
同步和 PWM 波形如下所示:
通道1 - SYNC 信号
CH2-LM5119低侧 PWM1
CH2-LM5119低侧 PWM2

非常感谢您的帮助