This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:需要在输入极性受保护的器件上使用 FET?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010224, LM66100, LM66100EVM, TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020039/lm66100-need-for-fet-on-a-input-polarity-protected-part

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件:TIDA-010224、、 、TPS22919

请参阅 TIDA-010224 - 低功耗无线摄像头参考设计

我看到(U3) LM66100DCKT 输入引脚前面有(Q1) SI23DS

LM66100 mΩ 说明书将其描述为"具有输入极性保护功能的5.5V、1.5A、79m Ω、低 IQ 理想二极管"
除了 U3输入极性保护之外、为何还需要/使用 Q1/FET?

我看到它(FET)不在 LM66100EVM 中使用-因此更奇怪...

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这一点、并将在明天通过 EOD 返回给您。  

    此致、

    Kalin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMOS 的目的是提供 RPP。   此处的 LM66100功能设置为双理想二极管 ORing、以实现连续输出功率。 由于 V_VBAT 是 LM66100 馈送的另一条路径、因此不用于提供 RPP。 TPS22919不提供反极性或反向电流保护、因此需要 PMOS。  

    此致、

    Kalin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kalin、

    如果我理解正确-不需要 PMOS 来保护(2个 LM66100)或说明部分的原因、但由于 V_VBAT 已扩展至 U20且 TPS22919不支持 RPP、这是正确的吗?
    换言之、如果我的应用(不同于 TIDA-010224)仅需要来自一次电池(3.6V)或 USB (5V)的单电源 VBAT、 则会在两者之间自动切换(LM66100)。 就是这样! 在这种情况下-我不需要 PMOS (就像在 LM66100EVM 设计中一样)、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 如果电源和 LM66100器件之间没有电池电量监测计电路、则不需要 PMOS。  

    此致、

    Kalin