您好!
我使用一对 TPS3106复位控制器、根据1v8电源或1.35V 电源提供单独的复位信号。 对电源进行定序、以便1v8在1.35V 之前的10ms 上提供、但是当我在某些电路板上进行检查时、我看到 RST_1v8在 RST_1v35信号之外有效。
检查数据表显示复位延迟时间可能介于65ms (最小值) 130ms (典型值)或195ms (最大值)之间、而这可能是由何解释此问题的原因。
我想知道的是、如果在相同条件下电路板上有两个相同的器件、则复位延迟可能会有很大的变化、 最小值/最大值取决于温度/电压、或者它只是制造过程中的容差、因此很有可能一个器件为65mS、下一个器件为195mS。 复位延迟时间是如何生成的?