This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3106:复位脉冲时间变化

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016809/tps3106-reset-pulse-time-variation

器件型号:TPS3106

您好!

我使用一对 TPS3106复位控制器、根据1v8电源或1.35V 电源提供单独的复位信号。  对电源进行定序、以便1v8在1.35V 之前的10ms 上提供、但是当我在某些电路板上进行检查时、我看到 RST_1v8在 RST_1v35信号之外有效。

检查数据表显示复位延迟时间可能介于65ms (最小值) 130ms (典型值)或195ms (最大值)之间、而这可能是由何解释此问题的原因。

我想知道的是、如果在相同条件下电路板上有两个相同的器件、则复位延迟可能会有很大的变化、 最小值/最大值取决于温度/电压、或者它只是制造过程中的容差、因此很有可能一个器件为65mS、下一个器件为195mS。  复位延迟时间是如何生成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否提供一个简化版原理图供我查看、或提供一个时序图来描述您尝试在应用中实现的功能?  请包括/MR 引脚是连接到 VDD 还是保持悬空。  此外、示波器照片对于诊断电路板上发生的情况也非常有帮助。  为了帮助我更好地理解、RST_1v8是否无效?

    在典型条件下、复位延迟时间的变化应最小。 数据表中列出的是 PVT (过程变化以及过压和过热)下的时序规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    原理图

    和电源序列示波器捕获

    所有其他信号、FPGA_RST_N、FPGA_SRST_N、DBG_JTAG_SRST_N 均为静态信号、并遵循它们连接的电源、VDD_3V3_VREF_OUT 始终存在。

    以下曲线显示了1V8之后的 PS_POR_N

    和1v35之后

    因此、我看到的是1V8和1V35上升之后、U46将 PS_POR_N 置为低电平的复位延迟约为110mS。   

    鉴于1V8和1V35之间存在5ms 的电源序列延迟、我预计 U46在施加 PS_POR_N 之前会看到 U54将 PS_SRST_N 置为无效、 但是、我看到的是、在 PS_POR_N 被置为无效后、PS_SRST_N 仍保持有效20ms、这意味着两个器件、在 PCB 上彼此相邻、以相同的电压和相同的温度供电、具有不同30mS 的复位延迟。  (不幸的是,我已从 PCB 上移除了 U54,因此无法获取任何显示 PS_SRST_N 的迹线)

    幸运的是、在本设计中、PS_SRST_N 实际上未使用、因此可以在移除 U54的情况下保持高电平连接、以便我可以解决问题、但我不想知道延迟变化是否是预期的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能告诉我您在我圈出的电阻分压器中使用了哪些电阻值吗?

      

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    4k7上拉/下拉、在 SENSE 输入端提供1.35/2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我对 U54很好奇。  选择该特定变体是否有原因?  我在 SENSE 引脚上看不到电阻分压器。  您是否有 MR_SRST_N 信号的示波器照片?  我怀疑 MR_SRST_N 节点具有相当大的电容、这会增加应用中的延迟。  您能否将 R270从47K 欧姆更改为类似10K 欧姆?  我猜应该会减少 PS_POR_N 和 PS_SRST_N 之间的延时时间   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    R270当前为4k7、与 R242匹配、提供1V8的上拉电阻、我将重新检查 R270到感测输入的上升时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请随时向我发布。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我上次听到你们的声音已经有一段时间了。 如果您对我有任何更新、请告诉我。  如果没有更新、让我们关闭该主题、并在您有一些新信息要共享时打开一个新的主题。  谢谢!