This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:可能存在故障的组件-稳压器在最近的生产运行中出现故障

Guru**** 2634785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016995/lmz23610-possible-faulty-components---regulators-appear-faulty-in-recent-manufacturing-run

器件型号:LMZ23610

您好!
 多年来、我们一直在设计中使用 LMZ23610TZE/NOPB。
我们的移动机器人最近的制造过程中发现10/60个单元 的 LMZ23610TZE/NOPB 出现故障。

  • 3/10故障导致 LMZ23610TZE/NOPB 无法启动
  • 7/10故障导致 LMZ23610TZE/NOPB 漂移或缓慢上升到超过其电压设定值
  • 已确认反馈电阻器正确
  • 启动前电路板上没有短路
  • 此设计基于以下内容: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=DBE3875F7AA6310E
  • 所有具有故障稳压器的主板都具有以下两个生产日期代码:08AD85G3或08ADE8G3

您是否知道是否有办法检查我们是否收到了假冒器件或故障器件?

谢谢、
Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与电源模块组讨论并了解我们如何提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    让我联系 CQE (客户质量工程师)、看看我们是否可以运行生产日期代码、并可能了解这些特定批次的历史记录。

    对于该器件、它已上市一段时间、没有与质量相关的太多问题。

    当我获得更多信息时、我会尽快通知您。

    关于故障、这些器件是否用于新设计中、还是与您多年使用过的现有设计示例相同? 听起来您在系统中使用此器件已有一段时间、因此我认为这不会是组件选择问题。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、
    如果需要、我们可以为 FA 发送损坏的器件
    谢谢!
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我认为最好在将部件发送到 FA 之前更好地了解用例和故障排除位置。

    在平均时间内、如果您可以回答我的问题、这将有助于缩小潜在故障的范围。  

    我要再次重申以下问题:"关于故障、这些器件是在新设计中使用、还是在您多年的现有设计中使用过相同的示例? 听起来您在系统中使用此器件已有一段时间、因此我认为这不会是组件选择问题。"  

    我们欢迎您通过客户退货链接(此处)将商品发送回 FA、但鉴于您使用此器件的历史记录、我想更好地了解这些商品为何会发生故障。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    • 此设计自2016年以来一直处于活动状态、并且在过去几年中未对设计进行任何更改。

    • 所有这些故障都是在制造启动过程中发现的。
    • 由于尚未连接5V 器件、因此在启动测试期间只有3.3V LDO 和下游微控制器作为负载
    • 在大多数情况下、除非稳压器对下游 PCB 组件造成过压损坏、否则只需用另一个稳压器替换即可解决该问题  

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    其他问题如下:

    • 自2016年以来、已经构建了多少块电路板? 您能不能为自开始使用此设计以来的下降/通过添加多少个焊球?  
    • 当这些电路板经过通过/失败测试时、是否通过了自动测试、该测试可能会对任何引脚进行过压?
    • 您是否具有焊料回流配置文件、以帮助我了解如何将这些器件组装到您的电路板上?  
    • 您能否确认故障器件是否具有足够的焊锡膏、能够与电路板的所有引脚正确接触、并为用于散热的大型 DAP 提供足够的焊料?
    • 是否可以仅提供 LMZ23610电路和周围电路的电路板顶视图? 我很好奇、是否有任何可能指示热应力的组件变色。

    感谢您迄今为止的耐心等待和反馈。 了解所有这些组装和测试信息将有助于加快此故障排除工作。 最后、我请求内部 CQE 团队帮助查找日期代码并检查批次历史记录。 当我获得有关这方面的更多信息时、我将提供进一步的反馈。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、
    问得好、请查看以下回答:

    • 自2016年以来、已经构建了多少块电路板?
      • 我不太确定、但自从我在2018年加入该项目以来、它大约建造了500个单元。  

    • 当这些电路板经过通过/失败测试时、是否通过了自动测试、该测试可能会对任何引脚进行过压?
      • 我不认为是这样、他们是一个数量少的大型电路板、所以他们是由员工用万用表进行手工测试的。 5V 降压转换器的输入由大电池(额定电压为26V、最大电压为30V)供电、并在没有显著负载的情况下进行测试。

    • 您是否具有焊料回流配置文件、以帮助我了解如何将这些器件组装到您的电路板上?  
      • 我必须向制造商咨询

    • 您能否确认故障器件是否具有足够的焊锡膏、能够与电路板的所有引脚正确接触、并为用于散热的大型 DAP 提供足够的焊料?
      • 我们在 PCB 上使用环氧树脂填充过孔、以防止焊料流入过孔、并对焊锡膏的粘附有合理的信心。 我会看到这是一个现场问题、但不是我们看到的上电故障

    • 是否可以仅提供 LMZ23610电路和周围电路的电路板顶视图? 我很好奇、是否有任何可能指示热应力的组件变色。
      • 目视检查发现所有引脚均已连接、焊料闪亮。
      • 部件没有任何裂纹、可见的变色或损坏。
      • 您是否有更安全的方法来发送 PCB 图片?

    如果您需要更多信息、请告诉我

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    对于电路板图像、您可以直接将其发送到我的公司电子邮件: j-hua@ti.com

    至于输入电源、电池电源在热插拔事件期间很容易达到输入电压的两倍。 如果您尚未提供该设计的原理图、您能否提供该设计的原理图? 在尖峰期间、LMZ23610的输入电压可能是2倍 Vbatt (52V/60V)、并且可能会损坏输入引脚、因为其额定电压仅高达40V;

    因此、对于电池应用、建议使用具有高 ESR 的电解电容器、以帮助抑制电压尖峰并考虑到输入/接地对的长引线电感。  

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、
    我正在与生产团队合作、以获取故障图片。
    没有明显的损坏。

    请注意、在初始启动测试中、我们不连接电池。
    相反、我们使用设置为26V @ 0.2A 的可编程 PSU、因此输入电压很低、可能超过最大输入电压。

    请告知后续步骤。
    谢谢!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我已收到您的个人电子邮件回复、并希望继续从此处排除此问题。

    同时、我将仔细查看电路板、并与内部团队核实他们是否能够收集有关此器件批次/生产日期代码的任何信息。

    如果我提出任何其他问题、我将对您发送给团队的直接电子邮件进行评论。 现在、我们关闭此主题并从直接电子邮件链继续。

    此致、

    Jimmy