This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:在轻负载时发出电感器哨声

Guru**** 2445770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017502/lm25141-q1-inductor-whistle-when-in-light-load

器件型号:LM25141-Q1

大家好、

我的客户现在在 CPU 中使用 LM25141-Q1。

在轻负载(输出电流小于0.2A)时 、电感器会发出哨声。 客户将电感器从3.3uH 更改为8.2uH。 但仍存在哨声。

客户也希望增加频率、但会降低效率。

那么、您对此还有其他建议吗?

e2e.ti.com/.../LM25141QRGETQ1_7B8F7D8FF66535751F617855EB53_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    2.87k 和4.7nF 对于补偿网络似乎有点亮。 请填写 LM25141-Q1快速入门计算器;使用100uF (电解)+~50uF (降额陶瓷)和适当的 ESR (例如、基于并联陶瓷的5m Ω)。 这将使您能够设计一个40-60kHz 的环路交叉、适合440kHz 开关频率。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim。

      

     请参阅随附的计算器文件、您能告诉我哪个参数是错误的吗?

    e2e.ti.com/.../LM25141_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA2.xlsm

    我们使用 BUK9Y2R8-40H 作为外部 MOSFET。 外部  电感  器现在为6.8 μ H。 修改压紧电容器后、我发现  哨音 问题仍然存在。 即使负载约为4A/3.3V、PWM 波形仍然异常。 它如下所示:

      

     您可以看到频率现在是正确的(看起来在 DCM 模式下工作)、并且周期也不稳定。  

    当电流约为0.3A 时、波形如下所示。

    我还发现另一个问题、R3021可能使用0欧姆、因为 LOL 输出波形根本没有过冲。 R3015应该稍小一些、例如4.7欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 LO 栅极电阻器设置为0欧姆。 看起来是 DCM 中的一些抖动、这可能与 CS 布线的布线效果有关-它们应布置为一个差分对、远离电感器和栅极驱动布线等噪声源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

        CS 迹线现在处于差分对中、但当电流为4A 时、它似乎在 DCM 模式下工作。 你有其他建议吗?  

        另一个问题是如何解决轻负载下的触须问题、在仿真过程中、我发现以下扭曲

      当光小于0.5A 时、此芯片是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    这只是一个通用免责声明、因为 WEBENCH 不提供 DCM 运行模式的计算。

    请注意、此处的电感非常高、仅提供6%的纹波电流(基于15A 的满负载规格)。 ~1uH 是基于2.5m Ω 分流器的快速启动文件中的建议值(这意味着内部斜率补偿会使外部导出的感应信号达到最大值)。 请根据需要调整电感器、并确保补偿正确。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

       我想试试。 上次我们使用3.3uH 电感器时、由于轻负载问题、我想避免 DCM 模式问题、因此我增加电感器值。  我想、当负载非常轻时、我们可能可以增加电感器或增加 开关  频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    如果您需要更多帮助、请发送一个完整的快速入门计算器和您的 PCB 布局以供查看。 此外、您还可以将 DEMB 绑定为高电平以禁用 DCM。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

       将 DEMB 拉至高电平后、哨音问题消失。 轻负载工作频率似乎会降低到音频范围、从而导致问题。

       谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHI、

    感谢您的更新。

    此致、

    Tim