大家好、
我的客户现在在 CPU 中使用 LM25141-Q1。
在轻负载(输出电流小于0.2A)时 、电感器会发出哨声。 客户将电感器从3.3uH 更改为8.2uH。 但仍存在哨声。
客户也希望增加频率、但会降低效率。
那么、您对此还有其他建议吗?
e2e.ti.com/.../LM25141QRGETQ1_7B8F7D8FF66535751F617855EB53_.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户现在在 CPU 中使用 LM25141-Q1。
在轻负载(输出电流小于0.2A)时 、电感器会发出哨声。 客户将电感器从3.3uH 更改为8.2uH。 但仍存在哨声。
客户也希望增加频率、但会降低效率。
那么、您对此还有其他建议吗?
e2e.ti.com/.../LM25141QRGETQ1_7B8F7D8FF66535751F617855EB53_.pdf
您好、Tim。
请参阅随附的计算器文件、您能告诉我哪个参数是错误的吗?
e2e.ti.com/.../LM25141_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA2.xlsm
我们使用 BUK9Y2R8-40H 作为外部 MOSFET。 外部 电感 器现在为6.8 μ H。 修改压紧电容器后、我发现 哨音 问题仍然存在。 即使负载约为4A/3.3V、PWM 波形仍然异常。 它如下所示:

您可以看到频率现在是正确的(看起来在 DCM 模式下工作)、并且周期也不稳定。
当电流约为0.3A 时、波形如下所示。

我还发现另一个问题、R3021可能使用0欧姆、因为 LOL 输出波形根本没有过冲。 R3015应该稍小一些、例如4.7欧姆。