TPS7A2401DBVR 的输出调节电阻范围是多少?
例如、要输出大约5.35V 的电压、
是否可以设置 R1 = 56kΩ Ω 和 R2 = 16.9kΩ Ω?
(R1和 R2遵循数据表中所述电路的基准)
在数据表的计算示例中、对 R1和 R2都描述了 MΩ μ A 电平。
我想知道这是否可以是10kΩ Ω 电平的电阻值、以及是否没有问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS7A2401DBVR 的输出调节电阻范围是多少?
例如、要输出大约5.35V 的电压、
是否可以设置 R1 = 56kΩ Ω 和 R2 = 16.9kΩ Ω?
(R1和 R2遵循数据表中所述电路的基准)
在数据表的计算示例中、对 R1和 R2都描述了 MΩ μ A 电平。
我想知道这是否可以是10kΩ Ω 电平的电阻值、以及是否没有问题。
感谢你的答复。
以防万一、我有更多问题。
数据表的"8.1.1可调节器件反馈电阻器"中的说明
有以下描述、我对此有疑问。
要忽略 VOUT 公式中的 FB 引脚电流误差项、请将反馈分压器电流设置为 FB 引脚的100倍
电气特性表中列出的电流。
该设置提供最大反馈分压器串联电阻、如以下公式所示:
R1 + R2≤VOUT /(IFB x 100)(3)
此处显示"将反馈分压器电流设置为 FB 引脚电流的100倍"
这是否意味着大约100倍于"反馈分压器串联电阻"的电流会通过"反馈分压器串联电阻"?
或
这是否意味着"反馈分压器串联电阻"的电流是"反馈引脚电流"的100倍?
如果电流大约为100倍、R1和 R2将处于 MΩ μ A 电平。
如果是100次或100次以上、即使在10kΩ 级、R1和 R2也不会有任何问题。