This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:TPS7A2401DBVR 的输出调节电阻范围

Guru**** 2537770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019714/tps7a24-the-range-of-output-adjustment-resistance-of-tps7a2401dbvr

器件型号:TPS7A24
TPS7A2401DBVR 的输出调节电阻范围是多少?

例如、要输出大约5.35V 的电压、
是否可以设置 R1 = 56kΩ Ω 和 R2 = 16.9kΩ Ω?
(R1和 R2遵循数据表中所述电路的基准)

在数据表的计算示例中、对 R1和 R2都描述了 MΩ μ A 电平。
我想知道这是否可以是10kΩ Ω 电平的电阻值、以及是否没有问题。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在10kΩ 电平上使用电阻没有问题。 使用接近数据表第8.2.2.2节中公式9设置的限值的电阻器主要是为了限制反馈网络引入的额外静态电流和功率耗散。 您可以使用任何低于限值的电阻器、以略微提高输出精度。 当然、如果电阻器过小、它们可以开始使用很大一部分可用输出电流。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    以防万一、我有更多问题。

    数据表的"8.1.1可调节器件反馈电阻器"中的说明
    有以下描述、我对此有疑问。

    要忽略 VOUT 公式中的 FB 引脚电流误差项、请将反馈分压器电流设置为 FB 引脚的100倍
    电气特性表中列出的电流。
    该设置提供最大反馈分压器串联电阻、如以下公式所示:
    R1 + R2≤VOUT /(IFB x 100)(3)


    此处显示"将反馈分压器电流设置为 FB 引脚电流的100倍"
    这是否意味着大约100倍于"反馈分压器串联电阻"的电流会通过"反馈分压器串联电阻"?

    这是否意味着"反馈分压器串联电阻"的电流是"反馈引脚电流"的100倍?

    如果电流大约为100倍、R1和 R2将处于 MΩ μ A 电平。
    如果是100次或100次以上、即使在10kΩ 级、R1和 R2也不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否完全理解您的问题。 描述中说、要调整反馈电阻器的大小、使流经这些电阻器的电流(假设没有电流流入 FB 引脚)至少为 EC 表中指定的 FB 引脚泄漏电流的100倍。 这将使您的第一个解释正确。 我不知道你的第二个解释是什么意思。

    这能回答您的问题吗?