This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:PMP21115参考设计

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019505/tps2372-pmp21115-reference-design

器件型号:TPS2372

你(们)好

我想根据 TI 参考设计进行功率共享和功率限制、 并观看 TI 培训视频和本文档《设计用于输入的 PoE 开关电源》
功率共享和功率限制、

根据本文档和视频、我有一些问题:

1) 根据这个图、我知道我需要检测输入功率、但我不明白为什么需要用输入电压和输入电流进行求和。

2)  根据图5、6、7、如何设计这些电容器和电阻器值、您能否为我提供设计示例文件?

3) 如何推导等式2和等式3、我对如何获得该公式感到非常困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、  

    让我知道输出电压和功率、我可以查看我们是否有内部设计能够通过功率共享满足这些要求。 谢谢

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    输出电压为12V、输出电流为3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在 Messenger 中解决