请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2372 你(们)好
我想根据 TI 参考设计进行功率共享和功率限制、 并观看 TI 培训视频和本文档《设计用于输入的 PoE 开关电源》
功率共享和功率限制、
根据本文档和视频、我有一些问题:
1) 根据这个图、我知道我需要检测输入功率、但我不明白为什么需要用输入电压和输入电流进行求和。

2) 根据图5、6、7、如何设计这些电容器和电阻器值、您能否为我提供设计示例文件?



3) 如何推导等式2和等式3、我对如何获得该公式感到非常困惑。