This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:传递函数控制方框图问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019878/lm5122-transfer-function-control-block-diagram-question

器件型号:LM5122

大家好、

我尝试绘制 LM5122的传递函数控制方框图。

请问我的理解是否正确?

此外、您能否告诉我 PWM 比较器的传递函数?

对于斜率补偿、它可能会影响环路增益响应。 您能告诉我 在绘制波特图时、我们是否可以忽略斜率补偿的影响? 为什么?

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)罗伊

    是的,我认为块是正确的。  误差直流增益为80dB。

    它将影响内部斜率、因此不建议忽略。

    您 还可以使用 webench 获取波特图。 链接如下所示。

    www.ti.com/.../LM5122

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    您能告诉我误差直流增益(80dB)的含义吗?

    对于内部斜率、我们如何绘制其波特图? Webench 中是否有任何公式?

    您是否可以分享用于内部使用的 webench 波特图公式?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)罗伊

    您 ?PWM 比较器的传递函数是指直流增益?或其他 Δ I

    您可以将其添加到电流波形中。 当然,这并不容易。

    我建议 Webench 可能是更好的选择。

    很遗憾,我们没有分享的公式。