请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 大家好、
我尝试绘制 LM5122的传递函数控制方框图。
请问我的理解是否正确?

此外、您能否告诉我 PWM 比较器的传递函数?
对于斜率补偿、它可能会影响环路增益响应。 您能告诉我 在绘制波特图时、我们是否可以忽略斜率补偿的影响? 为什么?
谢谢。
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)罗伊
是的,我认为块是正确的。 误差直流增益为80dB。
它将影响内部斜率、因此不建议忽略。
您 还可以使用 webench 获取波特图。 链接如下所示。