This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:插入电池后、BQ25150不会进入运输模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017620/bq25150-bq25150-not-entering-ship-mode-upon-battery-insertion

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ21061

您好!

我们的系统中的 BQ25150遇到了一个奇怪的问题。 根据数据表的第33页、器件应在插入电池后进入运输模式、且不存在有效的 VIN。

但是、在我们的应用中、情况似乎并非如此。 插入电池后、我们仍会看到电流消耗约为230mA、并且仍然可以测量 VDD 引脚(D1)相对于接地的1.8V 电压。 这两种观察结果似乎都表明器件当前未处于运输模式。

在插入电池后阻止器件进入运输模式的可能原因是什么?我们如何调试这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    当没有 VIN 时、器件会在插入电池时执行上电序列。 VDD 电源轨将变为高电平、以允许器件检查/MR 引脚的状态。 如果/MR 引脚为高电平、则将立即禁用 VDD、器件将进入运输模式。 如果/MR 引脚保持低电平、器件启动唤醒计时器并为 PMID 加电。

    还请确保/LP (低功耗使能)引脚被拉高。 将此引脚驱动为低电平可启用低功耗模式、其中电池为 VDD 输出供电。 将这些输入引脚中的任何一个设置为低电平可防止器件在不存在 VIN 的情况下进入运输模式。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的快速回复。 遗憾的是、我们在设计中将/LP (低功耗使能)引脚悬空、该引脚似乎在内部被拉低。 在这些情况下、我们是否有任何方式可以进入运输模式?

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我确认具有悬空/LP 引脚不应影响器件进入运输模式的启动过程。 在没有 VIN 和/LP 引脚悬空的测试中、流耗在 nA 范围内、VDD 输出关闭。 在插入电池时保持/MR 引脚为高电平应允许器件进入运输模式。 您的设计中是否有任何东西连接到输入端、而不是电源?  

    此外、您能否提供原理图、以便我们验证您的设计并尝试重复您看到的行为?

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的更新、请在下面找到我们原理图的相关部分:



    /MR 引脚连接到我们的 MCU、该 MCU 由 PMID (VSYS)通过 LDO 供电。

    此外、我们没有任何其他器件连接到 IN 引脚。

    如果您能提出任何问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们已经审阅了您的原理图、一切看起来都很好。 由于您的器件在 VDD 上有电压、我怀疑器件处于电池工作模式或低功耗模式、而不是运输模式。 当您获得230mA 的电流消耗时、您是否能够通过 I2C 进行通信? 此外、如果可能、您还可以在插入电池时提供 PMID、VDD、/MR 和 BAT 的电压波形。 根据您的原理图、问题的潜在根本原因可能是启动期间/MR 引脚的状态。

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您查看我们的原理图。 我刚刚再次检查了电流消耗、在插入电池后、电流持续约为230uA (不是 mA、这是我最初的帖子中的一个拼写错误)。 在运输模式下、我们预计最大电流为2uA 至3uA、来自 BQ25150和电量监测计 IC、两者均由电池电压供电。

    我还无法评论 I2C 通信、我们仍在寻找一种可靠的方法来测试这种通信。

    电池插入后的电压波形如下所示:



    如果您认为其中任何一种情况不常见、请告知我们。 谢谢!

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    观察波形、/MR 引脚直到 PMID 引脚上有电压才会变为高电平。 这似乎是由于您的/MR 引脚连接到由 PMID 供电的 MCU 所致。 问题是、如果/MR 引脚在 t_wake2 (1或2秒、具体取决于 MR_WAKE2_TIMER 的设置)期间保持低电平、器件将启动唤醒并不会进入运输模式。 您提供的波形显示/MR 保持低电平超过1秒、从而使器件进入电池工作模式而不是运输模式。

    我建议尝试在/MR 引脚悬空的情况下测试是否进入运输模式。 这应允许器件成功进入运输模式。  

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您查看我们的波形。 借助/MR 引脚悬空(未连接到 MCU)、我们确实能够在插入电池后进入运输模式、电流消耗处于低 uA 范围内、这是预期的结果。

    在进一步研究该问题后、BQ25150在插入时似乎将/MR 引脚拉高至 BAT、超过了 MCU GPIO 引脚上的最大电压(即 VDD + 0.3V、VDD 最初为0V、因为 MCU 电源由 PMID 供电)。 MCU GPIO 引脚内部的 ESD 保护二极管可能会将此过压钳位到某个较低的值、然后 BQ25150会将其记录为低电压、并导致芯片在 t_wake2过期后唤醒。

    这对您来说是否合理? 如果这确实是我们电路行为的根本原因、您对我们如何解决此问题有什么建议吗? 遗憾的是、由于功耗问题、MCU 无法直接依靠电池运行、因此我们需要依靠 BQ25150在运输模式下将其切断。 再次感谢您的帮助!

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、这听起来很合理。 我建议考虑使用 N 型 MOSFET、其栅极电压由 MCU GPIO 引脚控制。 这应允许/MR 引脚在插入 BAT 时被拉高、而 MCU 不会钳制电压。  

    下面随附了 BQ21061器件的应用手册、该器件与 BQ25150具有相同的/MR 引脚功能、是一款类似的器件。 文档中的设计 B 提供了通过 NMOS 切换/MR 的参考原理图(图6)。 如果 MCU 与充电器 IC 共用接地端、则可以移除 R1电阻器。  

    BQ21061用于成本优化型 PCB 的双层小型设计

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    添加 MOSFET 似乎解决了问题、再次感谢您的帮助。

    此致、
    David