Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ21061
主题中讨论的其他器件: BQ21061
您好!
我们的系统中的 BQ25150遇到了一个奇怪的问题。 根据数据表的第33页、器件应在插入电池后进入运输模式、且不存在有效的 VIN。
但是、在我们的应用中、情况似乎并非如此。 插入电池后、我们仍会看到电流消耗约为230mA、并且仍然可以测量 VDD 引脚(D1)相对于接地的1.8V 电压。 这两种观察结果似乎都表明器件当前未处于运输模式。
在插入电池后阻止器件进入运输模式的可能原因是什么?我们如何调试这种情况?
谢谢!